This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA217:音频前置放大器的噪声(INA217AIDWT)

Guru**** 2519910 points
Other Parts Discussed in Thread: INA217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732114/ina217-hum-noise-in-audio-pre-amplifier-ina217aidwt

器件型号:INA217

您好、先生、

 

    我们使用 INA217AIDWT 前置放大器将 XLR 差分音频输入转换为单端输出

前置放大器单端输出通过有源低通滤波器(使用 OP-AMP: OPA2353UA)提供给音频编解码器(PCM2900CDB )。

我们通过 USB 适配器为该板提供+5V 输入电源。

我们使用 电荷泵稳压器 IC (LTC1046IS8#PBF)生成-5V 电源。

向前置放大器(INA217)部分提供+5V 和-5V。

上次我们使用双层 PCB 完成该项目。

由于音频信号中存在噪声、我无法听到清晰的音频。

我做了一些实验来找到噪声源。  

当我将 XLR 差分输入短接在一起时、Hum 噪声会得到消除。

当我将前置放大器( INA217 )输出接地时,Hum 噪声被消除。

我们计划对该项目进行下一次修订。

因此、请向我提供您的建议、以便继续。

 

特此附上此音频编解码器原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../4571.C17145F.PDF

 

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、

    我们以前是否曾讨论过同一个问题? 您能否提供该主题的链接?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    是的、我们在以下链接中讨论了相同的问题
    e2e.ti.com/.../698716

    好的、我将遵循旧线程。
    我们将使用旧线程讨论噪声问题。

    此致
    Lakshmanan V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、

    我只能重复一遍:

    e2e.ti.com/.../2580116

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、
    除了 Kai 建议从电路中移除电荷泵以进行故障排除之外、您能否排除 PCB 布局问题是产生此噪声的原因? XLR 输入短路时噪声消失这一事实表明、可能的噪声是电容耦合到 INA 的输入端、可能来自附近有噪声的电源线迹或数据线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex Davis 和 Kai、您好!

      

               目前、我们将通过 USB 电源适配器为 INA217提供+5伏电源。

     电荷泵稳压器产生的-5V 和-5V 电压、并提供给 INA217

     我们计划使用 LDO 稳压器为 INA217提供±4.5V 电压、而不是为 INA217提供±5V 电压。

    我们计划使用4层 PCB。 因此、我们提供了实心接地层。

    因此,请向我提出进一步的建议。


    谢谢、此致

    Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、

    您是否进行了我推荐的测试? 结果如何?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

        到目前为止、我们还没有用于测试的电路板。

    我们在电路板中没有焊盘来创建 LPF、用于滤除电源噪声。

    因此、我们计划对该板进行下一次修订。

    请建议我们在下一修订中进行更改。

    谢谢、此致

    Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshamanan、

    此时我可能提出的任何其他建议都需要访问 PCB 以进行测试、因为有一些可能的来源(正如我们在本主题前面所讨论的那样)。 如果您无法进一步进行故障排除、我认为我还没有提出任何建议。 我建议以下所有内容:

    1、改善与 INA217电源连接的滤波。 如果可能、请通过线性稳压器为 INA217供电、以进一步降低电源噪声。

    2.确保您的布局中不存在"接地岛"。 例如、如果接地连接 C42、C43、R7和 D3都相互连接、但未连接回全局 USB_GND_CODEC、则 P5V_USB 电源上存在的噪声会耦合到 INA217的输入中、 当 INA 输入短路时、该耦合噪声将消失。 如果您在具有专用接地的4层堆叠上进行布局、这应该不会是问题。

    3.确保有噪声的高速信号(USB 数据连接、USB +5V、开关电源轨等)远离敏感模拟输入路由到 INA217。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshamanan

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis