This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要一个1MHz 的单位增益放大器、该放大器能够将750pF 的负载接地。

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA277, OPA322
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732355/i-need-a-1mhz-unity-gain-amplifier-that-can-drive-a-750pf-load-to-ground

主题中讨论的其他器件:OPA277OPA322

增益可以是0.98 - 1.02。  输出电流为几 mA。  提供各种电源。  其他规格并不重要。  是否有一款 TI 器件"非常完美"?  单位增益缓冲器可能优于运算放大器。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    OPA277是一款具有1MHz GBW 的单位增益稳定精密运算放大器。 它似乎能够驱动相当高的负载电容、而不会变得不稳定或出现严重过冲。 它从从数据表 PG 复制的图形中显示。 19低于750pF 负载(G =+1V/V)时的过冲通常略低于25%。 使用 TI 的《模拟工程师口袋参考书》中的相位裕度与过冲百分比图、这相当于大约45度的相位裕度、这应该可以很好地确保稳定性。 下面的图22显示了负载为1500pF 时小信号瞬态行为的示例。

    您可以在此处查看 OPA277数据表:

    www.ti.com/.../opa277.pdf

    还有其他运算放大器可以驱动750pF 负载并保持稳定、但其 GBW 远高于1MHz。 此外、它们的过冲超过25%、这表示它们的相位裕度将小于45度。 相位裕度越低、瞬态性能越降级并达到边缘稳定性。

    有一个传统的缓冲放大器 OPA633、能够毫无问题地驱动750pF 负载电容。 它是一个非常宽的频带器件、其增益通常更多地沿0.95V/V 或更低的线路、具体取决于电流负载。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    我将使用以下电路。 它通过470pF 相位超前电容恢复750pF 负载电容侵蚀的相位裕度:

    OPA322是一款20MHz 运算放大器。 恢复相位裕度所需的相位超前反馈会将 OPAMP 从20MHz 减至1MHz、如第一个图所示。 电路输出端的阶跃响应仅显示极低的过冲、如第二个图所示。

    第三幅图显示了直接在 OPAMP 输出端的阶跃响应。 此时、过冲表示电路的稳定性。 您可以看到、过冲仅约为6%:

    下图显示了简化的相位分析结果:

    相位响应看起来非常好。

    还有许多其他运算放大器也可用于此类电路。 此示例应仅演示相位超前补偿恢复相位裕度的技术:负载电容 C1在 OPAMP 的反馈环路内引入相位滞后、从而降低相位裕度。 相位超前电容 C2与 R2和 R4一起恢复相位裕度、如果不是完全恢复、则至少会达到使运算放大器稳定运行的程度。

    e2e.ti.com/.../OPA322.TSC

    e2e.ti.com/.../opa322_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    下面还介绍了完整 OPA322模型的相位稳定性分析、包括其复杂开环输出阻抗:

    e2e.ti.com/.../OPA322_5F00_2.TSC

    相位裕度为73°。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有回复。  非常有帮助。  我有我需要的东西。