主题中讨论的其他器件: TIDA-00499
现在我遇到了一个问题、当输入电压特别大、大约为3500V 时、我想将电压分压到0.5V.e2e.ti.com/.../ths4521_2D00_V1P_5F00_IN_2D0008FF2D00_3500V_3052_300V_2900_.TSC
但由于 R2电阻相对较小、只有52.3,Ω、因此 R1电阻相对较小。这将导致 R1承受大量功耗。约33W。 如果我选择的电阻器的最大功耗为2W。、我需要将 R1分为相等的18个电阻器、大约为20k。 我觉得这个设计不能用。 我想 我需要增加 R2电阻器,的值、从而使 R1的电阻更大。Kai、这是正确的主意吗? 您的观点是什么? 如果 R2的值增加、需要进行哪些更改? 实际上、,我想使用1206封装电阻器来实现 大输入电压的分压器、就像 TIDA-00499。中的设计一样
我在 TIDA-00499中重新仿真了该设计。 如下面附加的文件所示。 人们发现、这样的设计可以解决电阻器的大功耗问题。 我可以使用1812或2010封装电阻器,Ω、但我不知道该设计的机制是什么? 此设计是否正常?
将 s4521_VLP_IN-_-3500V 更改为300V.TSC
, ,我在下面的图片中添加了一个15pF D5V0L1B2WS ?输出范围不正确,但我想为电路添加一些保护措施。您能告诉我们为什么?以及如何改进请及时回答?我 已经学习了很长时间! 还可以!