This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:如何从毫米波 DevPack 中提取原始数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732552/iwr1443boost-how-to-extract-raw-data-from-mmwave-devpack

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他部件:IWR1443DCA1000EVM

您好!


我目前正在运行 IWR1443生命体征演示通过使用 IWR1443升压和毫米波 DevPack、我已成功执行演示 GUI 界面、我想问如何使用 DevPack 以及如何从 DevPack 中提取测量的原始数据? 是否需要驱动 DevPack?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    User5799985、

    如果您希望采集原始 ADC 数据进行进一步分析、则需要获取 DCA1000 EVM、您可以在 以下位置找到该 EVM:www.ti.com/.../DCA1000EVM

    MMWAVE-DevPack 不能用于原始 ADC 数据采集。 DevPack 可实现额外的 PC 连接、如用户指南中所述、该指南位于 :www.ti.com/.../swru506.pdf。 它还支持连接到 TSW1400、TSW1400是用于原始 ADC 数据采集的传统解决方案。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着、如果我想演示生命体征并捕获原始 ADC 数据以进行进一步分析、我将需要 IWR1443Boost、DCA1000EVM 和 MMWAVE-DevPack 三件事情、对吧?

    TI 官方网站说  、评估平台支持从前端原始采集 ADC 数据、这意味着什么? 我想我有点误解了它的含义。 我最初以为 MMWAVE-DevPack 可以支持捕获原始 ADC 数据并进行其他分析、但您说它不能用于捕获原始 ADC 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    User5799985、

    MMWAVE-DevPack 可桥接 IWR1443BOOST EVM 和 TSW1400之间的连接、如前所述、TSW1400是用于原始 ADC 数据采集的传统解决方案。 由于 TSW1400无法直接与 IWR1443相连、因此该网页正确显示器件启用原始 ADC 数据采集。 DevPack 实际上不会捕获和存储原始数据。

    为了解决您的问题、您只需要 IWR1443和 DCA1000。 DCA1000将 MMWAVE-DevPack 和 TSW1400的功能组合到一个平台中。 因此、您只需要这两个器件。

    此致、
    Kyle