请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6619 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你好! 我目前正在构建一个简单的放大器、TINA-TI 仿真结果显示了上述结果。
第一个示例显示了使用理想运算放大器时的交流传输特性。
第二个示例使用 LMH6619运算放大器的 SPICE 模型。
当我切换到实际的运算放大器模型时、增益 部分在1MHz 和10MHz 之间增加、但我不明白是什么导致了这种情况。
然而、一个100欧姆电阻器被连接至输出端子、增加的增益消失了。
导致这些问题的原因是什么? 谢谢! )