This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:低电流(nA)高频(100MHz)反相电流至电压转换器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731949/opa657-low-current-na-high-frequency-100-mhz-inverting-current-to-voltage-converter

器件型号:OPA657

可以将该运算放大器用作输入的反相电流至电压转换器、如下面的原理图所示:

e2e.ti.com/.../inverting_2D00_amplifier.pdf

目的是测量高频低电流。 输入是一个2Vp-p 且频率为80MHz 的方波。 因此、输入电流大约为100nA。 请告诉我是否有其他方法来测量电流。

谢谢、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    我认为这是重复的帖子。 我将关闭这个、我们可以继续讨论另一个主题。

    此致、
    Rohit