This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412:数据表未显示#39;t 曲线以验证模型在仿真中是否正确

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LF412, OPA2171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731225/lf412-datasheet-don-t-have-the-curve-to-verify-if-the-model-is-proper-in-simulation

器件型号:LF412
主题中讨论的其他器件: OPA2171

您好!  

我的客户想知道该部件是否有测试曲线。 因为现在它们尝试比较仿真(PSpice 和 TINA)结果和数据表、但数据表中没有图。  

我是否可以询问是否有任何测试数据可以提供给我的客户以供参考?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们讨论的是哪些数据和规格?

    您知道 LF412是运算放大器下方的小号吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai 正确、请提供您需要的图解信息。 LF412是一个非常旧的模型(2002年发布)、我不确定它的准确性。 很可能、该模型只有几条线长、并且仅大致对器件的小信号行为进行建模。

    我会将 OPA2171视为更好的器件。 这是一个更新的流程、具有准确的更新模型。

    谢谢、
    Paul