This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2544:OPA2544

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726541/opa2544-opa2544

器件型号:OPA2544

您好!

我们使用 OPA2544双路放大器作为桥式驱动器电路、如数据表文档中的图4所示。 电源 电压为±35V、功耗低于额定电压。 我们使用良好的散热器、同时也考虑了 ESD 安全。 在这种情况下  、内部运算放大器上的一个有时会损坏。 为什么是这样?

由于绝对最大电压(±35)的值、施加的电压(±35)是否为高电平? 我们应该使用什么电源电压?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sama:

    我会使用稍低的电源电压。 您的负载是什么? 您必须在负载上产生的最大输出电压是多少?

    还是电感负载? 那么、您可能需要保护输出免受电感反冲的影响、如数据表的图3所示。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sama:

    /-35V 电源是 OPA2544可承受的最大电源电压。 只要 OPA2544两端的电压始终不超过最大额定值、器 件就可以正常工作。 但是、务必确保 在任何情况下启动电压都不超过最大+/-35V。 如果电源电压可以降低至稍低的值、  则 OPA2544电源将偏离绝对最大值。 这也降低了功耗和热产生、这是始终 可取的。

    由于双通道中只有一个运算放大 器损坏、这可能与电源状况无关。 如果我们可以看到 OPA2544电路的原理图、其中包含有关输入信号和输出负载的详细信息、那将非常有用。  我不会想到纯阻性负载会出现任何问题、但电机等复杂负载有时会产生反电动势、从而损坏运算放大器输出级。 如果是这种情况、最好添加数据表图3中所示的保护电路、如 Kai 建议的那样。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sama

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis