This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4031:Vcc-= 0V 时的最小 Vout

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729133/ths4031-min-vout-for-vcc--0v

器件型号:THS4031

对于 Vo (输出电压摆幅)、数据表显示了±15V 和±5V 的情况。  如果我将部件设置为 Vcc++15V 和 Vcc-=0V,最小 Vo 是多少?

换言之、Vcc+=±15V、RL=1k Ω 时的 Vo 为±13V。  如果 Vcc+=15V 且 Vcc-=0V、最小输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、

    查看数据表的图5。

    Kai