请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2674 尊敬的先生:
这是台湾的武常会刘家。
我想将 OPA2674用作射频 PA (13MHz)。
其 OP1dB 在以下不 符合数据表350mA@12V 的电路上仅为19dBm。
您能告诉我哪里出错了吗?
| 12V DC_IN (mA) | 引脚(dBm) | 输出功率(dBm) | 增益(dB) |
| 30 | 0 | 12. | 12. |
| 32 | 1 | 13. | 12. |
| 32 | 2. | 14. | 12. |
| 34 | 3. | 15. | 12. |
| 36. | 4. | 16. | 12. |
| 40 | 5. | 17. | 12. |
| 42. | 6. | 18 | 12. |
| 44. | 7. | 18.6 | 11.6. |
| 46. | 8. | 18.9. | 10.9. |
| 48 | 9. | 19.1. | 10.1. |
| 50 | 10. | 19.2 | 9.2. |