请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA196A-Q1 尊敬的先生/女士:
我正在研究以下可能影响电流测量增加的问题、但我想确定我们将走正确的道路。
- INA196A 数据表要求0.1uF 去耦电容器。 如果没有这种情况、INA196A 输出将产生什么影响? 这是否会反映 INA196A OUT 的噪声?
- 继电器打开期间、蓄电池继电器/打开关闭电流浪涌电流。 VIN+上的 INA196A 数据表仅为5mA。 测得的浪涌电流最高可浪涌600mA。 这会损坏组件吗?
- 在某些 TI 电流感应应用中使用 TransZorb? 这是不是可以看到的吗?
在这里是我的测试结果、您可以看到电流故障超出测试限制并在 TI 规格范围内。
希望很快收到您的回复。
此致、
公里/小时