主题中讨论的其他器件:TIDA-00555、 TIEVM-HV-1PH-DCAC、 SN6501
我计划使用 TIDA-00555设计为混合逆变器构建电流和电压感应电路。 此设计中感应电路的电源是使用定制变压器构建的、这很难找到。 我对多种设计进行了仿真、所有设计都包含在定制变压器中。 我不知道在这种设计中很难找到定制变压器的用途是什么。 您能否提供一种隔离式电源设计、用于在没有变压器的情况下为 AMC1100的热侧供电。 此外、它不应由主电源供电。 电源应由低侧(5V 侧)供电
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我计划使用 TIDA-00555设计为混合逆变器构建电流和电压感应电路。 此设计中感应电路的电源是使用定制变压器构建的、这很难找到。 我对多种设计进行了仿真、所有设计都包含在定制变压器中。 我不知道在这种设计中很难找到定制变压器的用途是什么。 您能否提供一种隔离式电源设计、用于在没有变压器的情况下为 AMC1100的热侧供电。 此外、它不应由主电源供电。 电源应由低侧(5V 侧)供电
谢谢你
尊敬的 Damith:
您希望使用 AMC1100。 该芯片具有输入侧和输出侧。 您可以在输入侧连接到电源电压时触摸输出侧。 为此、您需要 AMC1100内的安全屏障。 最小气隙(间隙)为7mm、最小外部跟踪(爬电)为7mm、以及一些其他特性提供了这种特性。
当您希望通过为输出侧供电的电源电压为 AMC1100的输入侧供电时、还必须提供这样的安全屏障。 实现这一目标的最佳方法是使用安全变压器。 另一方面、您要使用的直流/直流转换器不会提供这样的安全屏障。 因此、在使用它时、您会面临危险、因为来自输入侧的危险电势会使您触电、并且直流/直流转换器的隔离不足会造成损坏!!
Kai