This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559EVM:转储二进制文件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743533/tas2559evm-about-dump-binary-file

器件型号:TAS2559EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2559

你(们)好

我有几个关于 在 PurePath 控制台上转储二进制文件的问题3.  

使用 TAS2559

1.如何在 PurePath 控制台3上创建二进制文件?

2. 什么是"快照选择"?

以及如何使用"快照"

3. “ROMMODE1,2”“RAMMODE”“调谐模式”之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要对这条线程没有得到回应表示歉意。 这是由于我们的系统中存在错误而导致的。
    您能否确认您仍然需要解决上述问题?
    谢谢、
    Jim Carrillo
    在线支持经理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5364297、

    我没有听到您的反馈、因此我认为您能够解决自己的问题。 如果没有、请在下面回复或创建新主题帖。

    我再次道歉,因为我放弃了这个,度过了一个愉快的假期!

    -Jim