主题中讨论的其他器件: THP210
尊敬的论坛成员:
数据表中 指定了输入参考失调电压和输入失调电压漂移。 它们之间有何关系?
我可以将 输入参考失调电压 TA = 25°C 最小值/最大值作为静态失调电压吗? (在30年后是否仍然如此?)、
电压漂移与动态偏移电压、温度相关? (175μV +(85°C-25°C)* 2μV μ V/°C = 295μV μ A)
一些背景:
我正在设计 一个精确的测量系统 ,该系统校准一次。 进行此校准后、系统必须保持稳定10年、10年后、允许出现一定程度的降级。
如果静态失调电压在前10年没有变化、可以在校准后计算出该失调电压、并且我有更多的动态变化空间。
感谢您的反馈。
此致、
Jacob