This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF2101:积分器电容器匹配

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702045/acf2101-integrator-capacitor-matching

器件型号:ACF2101

两个积分器电容器之间的匹配是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael

    这些值的特征从未用于匹配、但我们可以推断一个典型值。 由于这些电容器彼此非常接近、因此过程变化非常小。 我们的经验法则是、匹配度提高了2倍。 对于该器件、我们预计将看到典型匹配值在0.25%以内。

    此致
    Dennis


    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis