Other Parts Discussed in Thread: TL3474, OPA172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL3474 主题中讨论的其他器件: OPA172
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的专家:
我的客户正在使用 WEBENCH 放大器设计器、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我通过 webench 来确认 TL3474同相放大器。
当我设置500kHz 脉冲输入时、输出波形不会失真、其振幅会变小。
我想知道为什么该波形是输出。
这是 WEBENCH?的规格
如果是、我认为它无法确认我的电路。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一