您好!
我一直在使用 INA199A2来测量从我的12V 电池流向负载的电流。 它工作正常。
稍后、我开始使用 INA199A2传感器设计升压转换器(从12V 到20V)。 对于我的第一个实验、我只控制电压、所以我组装了 INA199A2传感器、但我甚至没有对电压电源端口施加任何电压。 它们位于我的 PCB 上、用于进一步实验。
前几项测试正常运行。 后来、由于 电路中的电压刚刚崩溃、我开始遇到问题。 我开始移除电路的不同部分、找不到问题所在。 最后、我看到每当我为电路通电时、INA199A2的 V+端口显示与电池相同的电压、即12V。 电流通过我的 INA199传感器明显"泄漏"。
有人能告诉我电路有什么问题、为什么 INA199A2的 V+端子突然产生12V 电压?
此致、
Bartosz