This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器选择

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA300, OPA838, LMH6624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683867/the-op-amp-selection

主题中讨论的其他器件:OPA300OPA838LMH6624

大家好、

客户希望选择运算放大器、并需要我们提供可用的电路。

他的要求如下:

输入信号为1mV 振幅、采用2MHz 正弦波。

2.他想使用单电源。

 3、他需要放大2000~3000 μ s 的时间。

输出电压应为0~3.3V。 输出信号用作 ADC 的输入信号。

我认为这应该使用双电源。  

您能帮我选择合适的运算放大器并给我发送 TINA 电路吗?

该连接是适用于此应用的 TINA 电路。 任何人都可以检查它吗?e2e.ti.com/.../High-gain.TSC

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micky、

    输入是否始终约为2MHz? 将需要相对较窄的带通、尤其是在第一个增益级上、以保持较低的噪声水平。
    对于 ADC 输入、该值是峰值、平均值还是 rms 值(输入正弦值)是否重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    是的、输入信号始终为2MHz。 1mV 是峰峰值电压。

    您是否会向我发送可用的 TINA 电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    使用单个放大器设计实现这么大的增益将非常具有挑战性。 客户是否愿意使用2级放大器设计?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    使用单电源实现高增益非常重要、因为在偏置时、大量电源噪声会注入信号路径。 因此、需要进行大量滤波以保持偏置不受噪声的影响。 在下面、我绘制了一个包含四个 OPA300的原理图。 三个 OPA300可提供10的增益、一个 OPA300可提供2的增益。 OPA300无法实现每单个 OPAMP 级的增益更大、因为环路增益会下降太多、失真会变得太高:

    双电源将使所有这些偏置滤波变得不必要!

    第一个增益级是同相的。 这样可实现具有小 R2 (100R)和1k 较高输入阻抗的低噪声反馈环路。 总体失真仅为0.35%。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    感谢您的回复。 客户只需满足其要求、他不会请求使用

    单个运算放大器或两个或三个运算放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    对拖延表示歉意。 如上所述、分裂电源确实具有一些优势、但如果需要、可以使用单电源。 客户是否能够使用5V 电源或是否需要3.3V 的放大器? 我们可以查看采用5V 电源的 LMH6624或采用3.3V 电源的 OPA838、并且应该能够在两个阶段实现该性能。 如果它们使用3.3V 电源、我建议它们将输出电压设置得略小于3.3V 的目标值、以增加偏移误差的空间。

    此致、