This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3355:RISE_TIME_AS_VOUT=1400mv

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA3355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/682900/opa3355-rise_time_as_vout-1400mv

器件型号:OPA3355

尊敬的_团队:Customer_WIT_Like 至_USE_OPA3355、_但_WIT_LIT_TO_TO_LEAR_RISE_TIME_ENE_2.4ns、_AS_Vin=700mvp-p、Vout=1400mvp-p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    8ns 是2Vp-p 输出信号的指定上升时间 因此、1.4Vp-p 输出信号的上升时间很可能高于2.4ns。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    Kai 正确。 2.4ns 上升时间用于200mVp-p 输出。 对于1.4Vp-p 输出信号的上升时间、它将接近8ns。

    这是客户系统中的关键规格要求吗?

    此致、
    Robert