This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:输入引脚上的额定值

Guru**** 2586785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683790/lm324-rating-on-input-pin

器件型号:LM324

大家好、对于器件、您能否告诉我输入端子的绝对最大额定值部分中指定了32V 额定值的基准。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、

    这将是 GND 引脚。 引脚11。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 Ron、您的意思是运算放大器输入引脚上的最大电压不应超过相对于 GND 引脚11的32V? 但我看到对于 LM324N/NOPB 引脚11是 VEE、并且我在其中看不到任何 GND 引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、

    VEE 和 GND 是两个相同的名称。 如果没有 GND 引脚、则 VEE (或某些放大器上的 V-)为 GND 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ron 的答复,所以我是否可以假设 abs(v(3)-v(11))<32? 与输入引脚2类似?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、数学公式正确。