This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92064:用于高侧电流感测的 CAN LMP92064

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/682447/lmp92064-can-lmp92064-used-for-high-side-current-sensing

器件型号:LMP92064

你(们)好

   我尝试在我们的设计中使用 LMP92064来感应负载电流。  但它被称为低侧感测。  我们的设计具有高侧电流感应电阻器。  我可以将 LMP92064用于高侧电流感应应用吗?

谢谢

Karthic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthic、

    不可以、高侧运行是不可能的、因为共模电压范围(CMRR)仅为2V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karthic,

    感谢您深入了解该论坛。 如 Kai 所述、共模输入电压范围的器件建议工作范围仅扩展至2V。 因此、除非您的高侧电压保持在这一限制范围内、否则这将不适合您的设计。 话虽如此、您的电流感应解决方案需要哪些规格? 例如、您的共模电压、电源电压、所需的最大输出电压、电流范围和所需的最大误差将是多少? 如果您不熟悉电流感应器件、我建议您观看我们的教程视频系列(training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers)。 另外需要注意的是、我们实际上提供了许多规格、以帮助您确定在任何给定的工作条件下会看到的误差。 如果您单击参数搜索(http://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/power-current-monitors/products.html )中列出的任何产品 ,并转至相应的产品文件夹,在大多数情况下,这些产品位于浏览器窗口的右侧, 您将看到一个误差曲线计算器、可帮助您评估器件在系统中的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karthic,

    我假设您能够找到电流并联监视器。 但是、如果您需要进一步的帮助、请随时在此处或新主题中联系我们。 祝您设计顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息。