This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 耳机驱动器的放大器设计

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677336/amplifier-design-for-headphone-driver

主题中讨论的其他器件:OPA172Hi
如果我们想将放大器设计用于耳机驱动器、是否有任何推荐的放大器器器件型号?
谢谢你。

雷达
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vader、

    我建议您查看 TI.com 的运算放大器选择工具。 如果不了解您的应用程序的详细信息、很难知道要推荐什么。  

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/overview.html

    还有一些 TI 参考设计、如本设计、可能也有助于为您提供指导。

    http://www.ti.com/tool/TIPD189 

    希望这有所帮助、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我想知道 Vp-p 的根本原因是由产生的
    1.组件的值选择错误
    2.运算放大器 IC 解决方案选择错误(HP 设计需要指定运算放大器)
    3.设计结构选择错误(例如,将同相改为反相....)

    谢谢你。

    雷达
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vader、

    正如我在上面提到的:OPA172不能驱动32R 负载! 如果您将 R70降低至0r、则最大输出电压约为2Vpp。 这是否足以满足您的应用需求? OPA172无法提供更高的输出电平。

    如果您需要更高的输出电平、则必须选择耳机放大器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    我仍然需要您的帮助来查找放大器方向。
    根据您的计算结果、我们的产品具有 BOM 成本限制
    1. 6.28的参数是什么? 从何处可以查找 OPA172的值? (XC=1/(6.28*2.2uF*1kHz)=72欧姆。)
    如果设计规格需要2Vp-p@32欧姆、工作电压只能提供+5V、我们如何找到合适的放大器 P/N? TI 选择指南中的哪种参数?

    非常感谢。

    雷达
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    规格是2Vrms@32欧姆。

    雷达
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vader、

    您的主题开始与原始帖子分开、因此我将您的问题拆分为自己的主题。 如果您可以提供清晰的帖子、详细说明您的问题、那将会很有帮助。 您的设计目标和规格是什么?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vader、

    我希望您的问题得到了适当的回答。 如果您没有其他问题、请单击绿色的"已解决"按钮、我们将关闭该主题。

    谢谢!
    Paul