This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:INA188-EP

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA101, INA129, INA828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679347/ina188-ina188-ep

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件: INA101INA129INA828

您好!

您能否提供 INA188扩展温度范围版本发布的时间表?  您是否有一份初步数据表、其中显示了-55至+125C 温度范围内的规格?  EP 器件是否会采用 SOIC-8和 SON (DFN-8)封装?  您是否具有 INA188-EP 器件的完整器件型号?

我们的应用需要-55°C 至125°C 的工作温度。  我们的电源为+/- 15V。  您是否有其他正在开发的仪表或差分放大器、它们将具有-55至125C 范围内的规格性能数据、并且性能与 INA188类似?  G =1时的增益误差需要在25°C 时小于或等于0.05%、而温度漂移误差大约为5ppm/C

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    我相信我们没有计划制作一个 EP 版本的 INA188。 INA101和 INA129是我们拥有的最低增益误差器件、支持-55至125C 温度范围内的36V 电源范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅 INA828的发布。 您对 INA188-EP 版本的评论不同意您的同事。 请告诉我哪个帖子是正确的。
    谢谢、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    询问、没有计划执行 EP 版本的 INA188。 计划为汽车应用提供 Q1版本的器件。 通常情况下、Q1版本与原始器件具有相同的温度范围、对于 INA188、温度范围为-40 - 125°C。 INA188-Q1与 INA188之间不应存在任何电气规格变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis