主题中讨论的其他器件: OPA137、 PCM2900
您好、先生、
我们在其中一个项目中使用 INA217AIDWT 前置放大器。 INA217从 XLR 连接器获取差分输入。
前置放大器输出通过有源低通滤波器(使用 OP-AMP: OPA2353UA)进入音频编解码器(PCM2900CDB)。
该板是两层 PCB。
现在我不断听到嗡嗡声。由于嗡嗡声,我无法清楚地听到声音。
如何消除音频信号中的噪声?
特此附上此音频编解码器原理图供您参考。
此致
Lakshmanan V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们在其中一个项目中使用 INA217AIDWT 前置放大器。 INA217从 XLR 连接器获取差分输入。
前置放大器输出通过有源低通滤波器(使用 OP-AMP: OPA2353UA)进入音频编解码器(PCM2900CDB)。
该板是两层 PCB。
现在我不断听到嗡嗡声。由于嗡嗡声,我无法清楚地听到声音。
如何消除音频信号中的噪声?
特此附上此音频编解码器原理图供您参考。
此致
Lakshmanan V
您好、Kai 和 Alex Davis
我在 XLR 引脚1和 USB_CODEC _GND 之间并联了100欧姆电阻和1000pF 电容
现在、我在音频信号中听到了噪声。 从 XLR 连接器上拔下麦克风后、我在音频信号中听到更多的噪声。
这是此电路板中的严重问题
兹随附音频编解码器原理图 pdf、PCB 顶部和底部 pdf,供您参考。
e2e.ti.com/.../C17145B-PCB-TOP.PDFe2e.ti.com/.../C17145B_5F00_PCB-BOTTOM.PDF
e2e.ti.com/.../C17145B_5F00_AUDIO-CODEC-SCHEMATIC.pdf
谢谢、此致
Lakshmanan V
大家好、
我们通过 USB 适配器为 USB 音频编解码器板供电。
以下测试用例在此板中完成、没有麦克风输入。
1. XLR 连接器差分输入(针脚2和针脚3)短接。 80%的噪声会被消除、我只听到非常少的噪声。
2.前置放大器输出引脚接地短路,并消除 了 XLR 连接器差分输入之间的短路。在这种情况下,80%的噪声也会被消除,我只听到非常少的噪声。
3、前置放大器 REF 引脚接地。 在本例中、我听到了噪声
然后、我们将 OPA2353UA 构建的 LPF 中的两个运算放大器输出短路。 在本例中、我听到了噪声
现在、我们没有焊盘来安装 RC 低通滤波器来过滤+5V 和-5V 电源噪声
在该板中、XLR 输入部分更加敏感。
该板是两层 PCB。
请告诉我消除该噪声的解决方案。
特此连接 USB 音频编解码器 schematice2e.ti.com/.../C17145B.PDF
谢谢、此致、
Lakshmanan V
您好、Lakshmanan、
首先、我们应该了解 LTC1046是否是主要问题。 我会断开 LTC1046的输入与+5V 电源的连接。 然后、我将断开 LTC1046的输出与电路、从而使 LTC1046不再在电路中"存在"。 然后、我将从线性稳压器获取一个外部-5V 电源电压、并将其连接到之前 LTC1046输出连接到的电路。
hum 是否仍然存在? 如果是、则必须注意另一个严重的干扰源。 如果没有、您很幸运、可以通过提供额外的滤波来最终解决问题。
分裂和征服! :-)
Kai