This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:输出

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701128/ina181-output

器件型号:INA181

您好!

我们有关于 INA181的问题。

以下情况是否存在任何问题?
我们认为它满足绝对最大额定值。

Vs (6引脚)= 0V
GND (2引脚)= 0V
REF (5引脚)= 0V
IN+(3引脚)= 24V
IN-(4引脚)= 23V

在这种情况下,输出电压(1引脚)是多少?
OUT (1引脚)是23V 还是0V?

此致、
itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Itabi 您好!

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 您对数据表绝对最大额定值的解释是正确的。 您可以如上所示配置器件。 我假设您想要对器件进行类似的加电/启动配置、或者您有其他动机吗? 器件输出最大值将受到电源的限制、在本例中、这意味着您的输出将为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick Simmons:

    感谢您的快速回复。

    我们希望对器件进行类似的加电/启动配置。
    我们了解输出将为0V。

    此致、
    itabi