This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3116:电源电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700170/tl3116-supply-voltage

器件型号:TL3116

是否可以将 TL3116与电源电压 GND 和10V 或15V 搭配使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    这是不可能的。 您可以使用单个5V 电源或分离式+/-5V 电源。

    此致、
    Jaskaran