请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV27L1 主题中讨论的其他器件: TLC271
您好!
我希望在我的应用中使用运算放大器 TLV27L1进行设计、其中输入共模电压=-0.2V。
TLV27L1数据表中确实说明了建议的最小输入共模电压为-0.2V。
然而、当在整个工作温度范围内最小输入共模电压为0V 时、TLV27L1数据表似乎保证了正常工作特性。 我的工作温度范围为-20deg.C 至+85deg.C
我的理解是否正确? 如果是、是否有其他微功耗运算放大器(Vdd 高达15V)可在整个工作温度范围内以-0.2V 的输入共模电压保证正常运行?
此致、
Nitish Agrawal