This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7081:电池备份设计

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01519, TLV7081
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/695474/tlv7081-battery-backup-design

器件型号:TLV7081
主题中讨论的其他器件:TIDA-01519

您好!

我一直在 http://www.ti.com/lit/ug/tidudd1/tidudd1.pdf 上查看该参考设计。 我想问是否有人可以提供这个电路逻辑的实际原理图。 感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔
    本文档与我们的 TI 参考设计 TIDA-01519有关。 有关此设计的所有文档均可在...
    www.ti.com/.../TIDA-01519
    此处是可找到电路板原理图的链接。
    www.ti.com/.../tidrt50.pdf
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了电路、但是当我断开墙上插座的电源时、备用电池似乎无法正常工作。 它的唯一工作时间是我插入了墙上插座、但其电压低于电池电压。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    什么不起作用? 断开电源与墙式插座的连接时、输出端为0V?

    墙上插座的输出电压是多少?电池电压是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔
    遗憾的是、这已发布到错误的论坛。 TLV7081不是正确的器件型号。 不确定这是否已解决、但我会将其移至适当的论坛、以防万一。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您能更详细地描述一下您看到的内容吗?  请参阅设计指南中的以下部分:

    3.2.1.2电源 ORing 的测试设置

    3.2.2.2电源 ORing 的测试结果

    Gus Martinez