主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
如何像参考设计中所示那样绘制 INA333的 CMRR?
谢谢
脉冲
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Pulin、
要测试仪表放大器的 CMRR、您需要对其两个输入应用公共的交流测试信号并测量输出。 要重新参考输入、必须将输出除以 INA 增益。 例如、如果 INA 设置为 G=1000、则必须将输出除以1000、以此类推。 我已经连接了一个测试电路、您可以将其用作参考。
e2e.ti.com/.../CMRR_5F00_INA333.TSC
此致、
Ian Williams
应用工程师/SPICE 模型开发人员
精密放大器
您好、Pulin、
目前、我们的 INA SPICE 模型架构存在与 CMRR 相关的限制。 虽然 INA 的输入参考 CMRR 最终会在高增益时达到一定的最大值、如 INA333数据表中的图19所示、但随着增益的增加、该模型将变得越来越好。 这是差异的根源。
该开关与增益设置电阻器串联、因此您可以在 G=1时断开电路。 您还可以通过保持开关关闭并将 RG 设置为1T 等非常高的值来实现 G=1。
如 Kai 所述、电路的 VCM 也是一个问题。 在双电源配置 I attached 中、VCM = 0V、这是1/2 Vs。 如果您更改为 Vs=+5V 的单电源配置、请确保将 VCM 和 Vref 调整到+2.5V。
此致、
Ian Williams
您好、Pulin、
感谢您澄清应用细节。 您的电源、VCM 或 Vref 值没有问题。
关于 CMRR 结果、根据数据表的图19、INA333的最大 CMRR 为115dB、这种情况发生在100V/V 或更高的增益下。 由于运行增益为233.55V/V、因此 CMRR 将为115dB。
顺便说一下、当在 G=233.55的仿真中测试 CMRR 时、您应该设置 VCVS1 = 1 / 233.55 = 4.28m 以将结果返回到输入。 通过我们的模型、我们得到的结果为137.26dB、这比实际情况更好。
我们正在对我们的 INA SPICE 模型架构进行多项主要修复、这些修复将解决这一问题和其他限制、因此给您带来的不便、我深表歉意。 请告知我们您对 INA333设计可能有的任何其他问题或疑虑、我们很乐意为您提供帮助。
此致、
Ian Williams
您好、Pulin、
我从我们的表征团队那里获得了一些技巧。 为了测量 CMRR 与频率间的关系、Kai 的建议是正确的、因为您可以按照仿真中所示的方法进行测量: 将两个输入连接在一起、在频率范围内扫描一个小输入信号、测量输出传递函数、并除以 INA 增益以将结果返回到输入。
要在中高频范围内获得良好的结果、请确保执行以下操作:
测量直流 CMRR 涉及的内容要多得多。 它需要专用的高精度测试设置、测量技术和数据处理、以获得准确的结果。
此致、
Ian Williams