请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2189 客户正在寻找具有更高 CMRR 和 PSRR 的双通道 OPA。 请帮助检查 OPA 是否比 MAX44246的竞争产品更适合。
竞争产品:MAX44246 (CMRR=146dB、PSRR=146dB、压摆率=3.8V/us)
OPA 偏置电源:单 VDD
应用:VFD 驱动器
客户认为 OPA2189在 CMRR 方面不是很好。
此致、
Brian