This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750216/amc1200-amc1200

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件:AMC1301

 TI 的 Silab # Si829是否有相同 的高频工作方式? 这是隔离式电流感应放大器。 我可以从 TI 找到只有50kHz (可能是100kHz)的频率

甚至可以采用更小的封装?

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    感谢您的发帖!

    查找 Si829时遇到问题。 您能否提供数据表链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀!
    我的差。
    器件型号为 Si8920。 请参阅随附的链接
    www.silabs.com/.../si8920-isolated-amplifier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    AMC1301将是我们的最佳交叉参考、而 AMC1200将是第二接近的交叉参考。 两者的尺寸都比 Si8920小、AMC1301的带宽比 AMC1200高。