This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:在双极模式下使用+和-电源

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747529/ina240-use-in-bipolar-mode-with-and---supply

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:INA282

是否可以在 GND 引脚为-Vs、电源为+Vs 且 Ref1=REF2 = 0V = GND 的配置中使用 INA240或 INA282? (Vs=½(2.7V 至18V)=双电源=分离电源。 这两个器件都是在单电源模式下使用的。

我担心-vs 轨上通常会出现的噪声(与+vs 上的噪声类似)、如果这将耦合到信号中。 因为(很明显)没有为此 GND 基准部件指定 PSSR。 就我所能说的而言、直流电应该可以正常工作。

原因是我的所有其他器件都是0V 附近的双极操作。

任何想法都很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亨宁、

    答案是肯定的、您可以使用双电源。 在所有计算中、只需将负电位视为器件接地。

    根据总电源电压、INA282可在2.7V 至18V 的电压范围内运行。 但是、INA240的工作范围是2.7至5.5V。 只要不违反数据表的工作条件,您就可以正常工作。

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Guang、
    右-我忽略了 Vs 振幅限制。
    但"在所有计算中都将负电势视为器件接地"、我不确定是否理解。 我希望必须使用 Ref1=REF2=0V 作为基准。 因此当输入(IN+)-(IN-)= 0 <=>Vout = ref1=REF2=0V 时。 因此、实际上负器件电势无关紧要。 这是不正确的吗? 如果是、那么我会错过一些东西。
    BR 亨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亨宁、

    很抱歉、该陈述可能会有点误导。 我的意思是、现在器件接地为负、例如-2.5V、必须计算相对于-2.5V 的其他引脚电位。

    此外、如果 Vsense = 0V 且 REF1 = REF2 = 0V、则 Vout = 0V。 此配置中的传递函数为:Vout=GAIN X Vsense、其中 Vout 显然也限定为~Ω(-2.5V、2.5V)。

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Guang、
    我只是意识到我要寻找的参数:在这个+-vs 电源模式下、负电源的电源抑制比(PSRR)实际上是数据表中的基准电压抑制比(RVRR)。
    因此,例如 RVRR = 20uV/V =-94dB,(INA240A1)-Vs 上的1V 纹波将转换为输出电压上的20uV 纹波。 相似地、对于+Vs、但它是增益值 PSRR。 我是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亨宁、

    不完全是。

    RVRR 是“基准抑制比”,如果 REF 引脚上有1V 的纹波(如规格表所示,REF2=Vs/2等于配置中的标称0V),它将导致20uV 的输入参考纹波。 当转换为输出时、它是增益 X 20uV。 希望您从一开始就没有如此大的纹波、否则您需要更好的参考!

    PSRR 为10uV/V、因此两个电源轨上类似的振幅纹波将导致增益 X 10uV 的输出纹波。 实际上、希望两个电源轨上的纹波都要小得多。

    其中两个没有直接关系。

    从 INA 的角度来看,您的配置与规格表测试条件相同,唯一的区别是可能的共模电压。 如果您的共模电压为9.5V、则一切都应该相同。  

    关先生