This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202:未使用引脚的连接

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/745211/tlv3202-connection-of-unused-pins

器件型号:TLV3202

不需要两个比较器中的一个。 对于如何连接未使用的引脚、是否有任何建议?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BO、

    保持输出未连接(浮动正常)。

    请勿将两个输入对地短路-因为如果器件具有低失调电压或内部失调电压因温度或电源电压变化而漂移过零、这可能会导致振荡。

    您需要对输入施加轻微的差分电压(至少比最大偏移规格大2倍)、以将输出设置为一种状态。 输入电压仍需要处于有效输入电压范围内。

    由于它是一个轨到轨输入器件、因此您可以将一个输入连接到 V+、将另一个输入连接到 V-。