This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:PIN6电阻

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/744006/ina200-pin6-resistance

器件型号:INA200

大家好、

引脚6的输出电阻(引脚到 GND)是多少?  1.5 Ω?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    引脚6是开漏输出。 当处于关闭状态时、最多1µA μ A 的电流会在看到12V 电压时流动。 这看起来像是12M 的电阻。 当打开时、300mV 的最大输出电压可能会在2.35mA 的灌电流下下降、这看起来像是一个大约128R 的电阻。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    我同意 Kai 的分析–关断时输出阻抗为≥12M Ω;导通时输出阻抗为≤128欧姆。

    关先生