This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171:它的单位增益是否稳定? 未使用的运算放大器通道终端的最佳做法是什么?

Guru**** 835530 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184828/opa4171-is-it-unity-gain-stable-what-is-the-best-practice-for-unused-op-amp-channel-termination

器件型号:OPA4171

您好!  

我有一位客户想要检查 OPA4171是否具有稳定的单位增益。 从数据表和一些快速的“单位增益稳定”定义来看,开环增益中可能只有一个极点,第一个极点的增益达到0db。 是这样吗?

 

此外、是否有正确端接未使用的运算放大器通道的最佳做法? 下面的代码段是否起作用?

最棒的

Quentin Boothman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    OPA4171具有稳定的单位增益、您可以在分析结束后进行分析。 第一个极点是低频下的主极点、它开始下降20dB/十倍频程、第二个极点位于0dB 交叉点之后、您可以在 AOL 图末尾看到相位开始下降。

      

    如果器件未在数据表中指定单位增益稳定性、另一个值得注意的问题是在电气特性表中查找"最小稳定增益"。 如果它们不列出一个、则有助于指出单位增益稳定性。 另一个要查看的地方是 EC 表或典型特性图中的测试条件。 THD+N 是在单位增益下测量的、如果放大器不稳定、则不会这样做。  

    在所有数据表中、没有一个确定的方法来确定某个东西是否具有单位增益稳定特性、但这是因为随着时间的推移、数十年的器件被发布在许多不同的数据表"标准"中。 我相信、我们的大多数较新器件在第一页上都指定了器件是否具有单位增益稳定特性。

    对于未使用的运算放大器、这里有一些有关该做什么的文献 。 最佳做法是单位增益、其中同相端子连接到有效共模电压范围内的电压值。 由于 OPA4171具有轨到轨输入结构、因此您可以将其连接到 V-或 GND。

    此外、建议使用一个电阻为几千欧姆的电阻器将其接地、以避免在发生接地反弹时造成损坏。  

    我看到客户的电源电压为3.3V。 请注意、在 EC 表中、某些规格的最小电压为4V、因此在较低的电源电压下、性能可能会降低。 (下面的一些示例)  

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry、这对我的问题回答得很好。