This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9152:与 TLV9152规格相同且上升时间较慢的替代产品

Guru**** 1284290 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2252A, TLV9152, TL062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187108/tlv9152-a-substitute-product-with-the-same-specifications-as-the-tlv9152-and-a-slow-rise-time

器件型号:TLV9152
主题中讨论的其他器件:TLC2252ATL062

您好!  

我们正在考虑使用 TLV9152或 TLC2252A 来替代其他公司的产品。

这些产品具有快速响应速度(上升时间)、可能会影响 EMC。 是否有与上述两种产品规格相同但响应速度慢的产品?

以防万一、我将发送我最初使用的产品的数据表(NJM062V)。

e2e.ti.com/.../NJM062V.pdf

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    您是否考虑过使用 TL062? 看起来与 NJM062V 非常相似。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro、

    运算放大器输出只有在被要求时才会快速上升。 尝试减慢输入或限制正向增益带宽。  

    替代器件所需的最小增益带宽是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astro、  

    此问题是否已解决? 我将 Ron 的回答标记为"TI 认为已解决"、请告知我们问题是否未得到解决、以及我们如何提供进一步帮助。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州