This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:室温差时的输出电流精度

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR111-2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1191901/xtr111-output-current-accuracy-when-differant-room-temp

器件型号:XTR111

大家好、

我的客户使用 XTR111来设计该器件、以便在不同室温下进行测试。

拆下 R18并连接至5V。 输出电流基本为25mA。

因此、客户在 TA=25C 时测量24.857mA 的电流、然后在高达80C 的温度下测量 TA。

电流高达25.563mA。 误差约为2.8%。 我要求客户检查仅具有0.1%漂移的5V 的稳定性。

那么、是否有任何其他 可能参数会影响输出电流?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    几个问题:

    VSP 电压是多少?  XTR111的外露散热焊盘是否接地?  

    负载电阻是多少?  负载电阻是指与 XTR111相同的接地电位吗?

    PCB 板布局是否包含用于外部 P-FET 晶体管的散热器?

    有多少 PCB 板显示了此问题?  您能否分享 PCB 板布局 Gerber 图?

    这些 PCB 板是采用典型的回流焊工艺和 标准清洁工艺提交的、还是通过手工组装的?  磁通通常被捕获在 IC 下方、在这里、磁通可能会形成不良的寄生电容和电阻。  这些寄生元件通常对温度变化很敏感、并且通常会在电路上产生过多的泄漏电流/漂移、因此、这些误差可能与磁通污染相关。 请咨询相应的助焊剂制造商或电路板组装分包商、因为正确的去焊剂可能需要使用清洁剂清洗程序。  对于我们的实验室 PCB 原型、我们使用去离子水、超声波洗浴15分钟、然后使用75°C 烘箱烘干30分钟。 正确的 PCB 清洁过程将取决于您使用的磁通类型。  

    RSET 电阻器的漂移规格/器件型号是多少?

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    VSP 为15V

    2.  XTR111的外露散热焊盘是否接地?  =>否

    3. PCB 板布局是否包括用于外部 P-FET 晶体管的散热器? =>是的

    4.有多少 PCB 板显示此问题?=>总共测试2板

    5.您能否共享 PCB 板布局 Gerber 图? =>如下所示

    BTW、我不理解 磁通将影响输出电流的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    此设计中缺少 XTR111散热焊盘连接。   请注意、XTR111外露散热焊盘必须连接到 GND、以确保 XTR111内部电路的偏置正确/正确。   请修改设计以确保 XTR111散热焊盘连接到 GND。  修改 PCB 板设计后、将散热焊盘接地、请使用新的/全新的 XTR111器件重新尝试测试。   先前在没有接地散热焊盘的情况下测试的单元可能 由于偏置不当而承受应力、并且可能会降低可靠性。

    从 XTR111数据表的 P5:

    在 XTR111电路上、电流输出功率耗散的主要部分位于外部 FET 中。  必须考虑外部 FET 的功耗、该功耗是电源电压和电流输出范围的函数。  最好在设计中为 FET 添加合适的散热器。 例如、XTR111-2EVM 在 SOT23-3封装中整合了 ZXMP6A13FTA P 通道 MOSFET。 XTR111-2EVM 布局显示在 XTR111EVM 用户指南的第7页上。  P-FET 的漏极(PIN2、引脚4散热器)连接 到顶部的一个隔离式铜填充器、并连接到底部的另一个隔离式铜填充器以散热。   

    关于焊剂、如果您正在试验原型和手工焊接器件、请确保在漂移测试之前彻底清洁 PCB 板、清除所有焊剂残留物。 请咨询相应的磁通量制造商(或电路板组装分包商)、以了解正确的磁通量清除 程序。  焊剂通常被捕获在器件/IC 下方、在这里、它可能会形成寄生电阻(和电容)电流路径。  这些意外的寄生电阻路径会导致泄漏电流、并且通常对温度敏感、并在电路上产生意外误差/漂移。  但是、如果您的 PCB 板在安装/焊接器件后已经经历了焊剂清洁过程、则这不是问题、请忽略此一般性意见。  在上面的电路中、问题似乎与未接地的外露散热焊盘有关。

    谢谢、此致、

    Luis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    明白了。 我将再次测试。 感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    谢谢、如果您有其他问题、请告知我们。

    此致

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我的客户再次进行测试。 但电流精度没有任何提高。 那么、有什么新的建议呢? Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    VIN=5V、IOUT = 24.467mA 时的 XTR111初始误差相对较大、漂移误差的数量级比预期的大。  我们讨论了 PFET 晶体管连接和散热器。  对于这些新测试、是否修改了布局以更正 PFET 晶体管连接、在 XTR111上添加 PFET 接收器和暴露的散热焊盘接地?

    为了帮助进行调试、请澄清以下内容:

    1)请说明:DMP6250SE 具有两个漏极引脚、引脚2和散热器引脚、如下所示。  上述布局中是否连接了引脚(2)漏极?  我无法立即在布局上的引脚2上看到过孔连接。  此外、上面的布局中没有显示散热器铜填充。

    2) 2) 请提供新布局、其中显示了连接到 GND 的 XTR111外露散热焊盘。  如果布局上有第二层、请提供此 Gerber 图。

    3) 3) RSET 电阻器的器件型号是多少?RSET 电阻器的精度和漂移规格是多少(以 ppm/C 为单位)?

    4) 4)您能否提供用于执行这些测试的设置说明。  当您获得25mA 的读数时、使用精密外部仪表在 RSET 上测量的确切电压是多少? 此测量是否使用精密电压表(6位数)进行?  例如、您如何测量输出电流、您是否使用以 GND 为基准的电阻器负载并测量电阻器两端的电压?  电阻器容差和漂移规格是什么、器件型号是什么?  如果直接使用电流表测量电流、则使用什么电表来测量电流?  这些测量是否都以 XTR111的同一本地接地端为基准?

    5) 5)如果您使用示波器探测 XTR111、是否可以在 RSET (XTR111输入)或 Q3的漏极(XTR111电路输出)处看到任何振荡? 如果可能、请提供示波器图。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    VIN=5V、IOUT = 24.467mA 时的 XTR111初始误差相对较大、漂移误差的数量级比预期的大。  我们讨论了 PFET 晶体管连接和散热器。  对于这些新测试、是否修改了布局以更正 PFET 晶体管连接、在 XTR111上添加 PFET 接收器和暴露的散热焊盘接地?

    A:我测量的电流为24.857mA、而不是24.467mA。 此外、客户目前不会重新布局。 只需使用一根导线连接 GND。  

    1)请说明:DMP6250SE 具有两个漏极引脚、引脚2和散热器引脚、如下所示。  上述布局中是否连接了引脚(2)漏极?  我无法立即在布局上的引脚2上看到过孔连接。  此外、上面的布局中没有显示散热器铜填充。

     答:DMP6250SE 的 PIN2只是悬空。  

    2) 2) 请提供新布局、其中显示了连接到 GND 的 XTR111外露散热焊盘。  如果布局上有第二层、请提供此 Gerber 图。

    答: 客户目前不会重新布局。 只需使用一根导线连接 GND。

    3) 3) RSET 电阻器的器件型号是多少?RSET 电阻器的精度和漂移规格是多少(以 ppm/C 为单位)?

    答:其余 P/N 为 ERA6AEB202V。  

    https://industrial.panasonic.com/ww/products/pt/high-precision-chip-resistors/models/ERA6AEB202V

    4) 4)您能否提供用于执行这些测试的设置说明。  当您获得25mA 的读数时、使用精密外部仪表在 RSET 上测量的确切电压是多少? 此测量是否使用精密电压表(6位数)进行?  例如、您如何测量输出电流、您是否使用以 GND 为基准的电阻器负载并测量电阻器两端的电压?  电阻器容差和漂移规格是什么、器件型号是什么?  如果直接使用电流表测量电流、则使用什么电表来测量电流?  这些测量是否都以 XTR111的同一本地接地端为基准?

    答:我与客户进行了检查、然后当 TA=25C 时、RSET 的测量电压为4.9678V。   当 TA=80C 时、RSET 的测量电压为4.9617V。

      您可以在 RSET 设置上看到非常小的漂移。 那么、是否应该是其他组件或影响电流的原因?  

     客户使用 YOKOKAWA 的 CA310来测量电流。 客户使用 电流表、然后输出对地短路、然后获取输出电流。

    5) 5)如果您使用示波器探测 XTR111、是否可以在 RSET (XTR111输入)或 Q3的漏极(XTR111电路输出)处看到任何振荡? 如果可能、请提供示波器图。

    答:正在等待 RD 反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy、

    要回答您的问题、当电路按预期工作时、在正确的电路板布局中、主要误差源是 RSET 电阻器的精度和漂移、以及 XTR111的小量程误差(典型值0.015%、最大值0.1%)和量程误差漂移5ppm/C。

    在这种情况  下、在您阐明/解释了输入电压条件(其中、当 TA=25C 时、RSET 电压为4.9678V)后、这理想情况下对应于24.839mA 的输出电流。  当 TA=25C 时、客户测量的电流为24.857mA、对应于-0.07%的误差。  RSET 电阻器容差为0.1%、因此该值在室温下低于预期精度。  但是、80C 时~2.8%的误差与 XTR111或 RSET 电阻器的预期性能无关。

    电路板布局在性能方面发挥着重要作用:  

    XTR111散热焊盘不仅需要接地、还需要将外露焊盘焊接到 PCB、这显著提高 了温度循环期间的板级可靠性。  在这种情况下、当使用接地线连接到 XTR111PAD 时、请确保散热垫仍然需要被正确/均匀地焊接到 PCB 上、以在温度循环期间实现良好的机械稳定性和可靠性。  

    大部分功率 在 Q3外部晶体管上耗散。  外部晶体管上的功耗可能接近15V*25mA=0.375W 的连续功率,因此,一般而言,我们倾向于建议 Q3上使用保守的散热器来耗散该功率,同时提供25mA 的直流电流。 散热器在较高的环境温度下发挥着重要作用。 请咨询晶体管制造商、了解此功率耗散条件下的热阻和最小铜面积散热器要求、因为不同晶体管制造商的散热封装特性不同。  请参阅以下 XTR111布局数据表建议:

     

    XTR111稳压器上缺少旁路电容器。   XTR111数据表需要 470nF 旁路电容器来实现数据表中提到的稳定性。  原理图中缺少这一点;这可能会导致稳定性问题、这些问题可能会在不同的条件下间歇性地表现出来:

    建议 改进电路板布局: (1)在稳压器上添加所需的470nF 旁路电容器、(2)添加 XTR111散热焊盘接地连接、同时提供接地的电气连接、并确保将 XTR111散热焊盘正确焊接到 PCB 以确保机械稳定性、 和电路板可靠性以及(3)在 XTR111模块上执行漂移测试之前、验证或考虑提高 Q3上的散热器要求。

    谢谢、此致、

    Luis