This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903"BHQ "DGKRQ1、LM2903"BQ"DGKRQ1、LM2903"BRQ"DGKRQ1、LM2903"BTQ"LM29Q&Q1;DGKQ&q"LM29Q&q&q&q&q1

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, LM2903-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195911/lm2903-q1-what-s-different-between-lm2903-bhq-dgkrq1-lm2903-bq-dgkrq1-lm2903-brq-dgkrq1-lm2903-btq-dgkrq1-and-lm2903-q-dgkrq1

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903B-Q1

大家好、

我 搜索了数据表 、其中的 PN 不同、是器件标识。 它是否会影响功能或应用?   

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、LM2903-Q1和 LM2903B-Q1是不同的器件。

    这些字母表示不同的测试量:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如 Clemens 所示、"T"、"R"和"H"选项在所列温度下的晶圆级进行测试、并在封装后在室温下再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Paul、

    感谢您的解释!

    BR、

    Jimmy