This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA204:建议的返工程序

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198121/pga204-recommended-rework-procedure

器件型号:PGA204

大家好、

 对于关键发货、客户计划从  旧设计 PCB 中移除 PGA204AU、并在新电路板中重新焊接。

 由于器件对湿度敏感、您能否分享 PGA204AU 的建议返工程序。 由于 电路板上的其他组件、客户的烘烤温度限制为80°。

此致、S Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这是一个具有3级的 MSD、并且它已经组装在产品上  

    1. 烘烤组件所需的最低温度和时间是多少。 (与产品上的情况一样、考虑到其他组件的安全性、这种情况只能在80°C 的温度下进行烘烤)
    2. 这是从已组装电路板上拆卸组件的适当过程-热空气或使用烙铁手动拆卸组件。
    3. 在热风去除(通常我们遵循245°C 60至90秒) 或手动焊接烙铁(通常为300°C 至350°C)期间可应用的最高温度是多少?
    4. 可在此组件上应用200°C 以上的热周期数。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S Mathew:

    1) 从  到"处理和工艺建议 "文档、烘烤时间规定为125°C、90°C 和40°C、其中温度90°C 或更低必须将湿度控制在<5%RH。 您可以使用90°C 规格、并在烘烤过程中增加一些额外的时间、以弥补稍低的温度。

    如表5所示、如果使用较高的温度、烘烤时间会大幅缩短。 如果您能够在烘烤前安全地去除80°C 的受限组件、建议这样做。  80°C 组件是否具有 MSL 限制?

    2)  "处理和工艺建议 "文档中详细介绍了建议的返工程序。 确保引线温度 在 PGA204数据表中指定的10秒内不超过300°C 的绝对最大额定值。

    3)  MSL 等级和回流焊曲线 文档指定了建议的回流焊曲线。 请注意、峰值温度(250°C)不应超过30秒。  

    4) IC 封装按照 J-STD-020分类、可承受三个回流周期。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach、

    感谢您的宝贵意见。