大家好
INA238 IN+和 IN-引脚上的保护二极管的额定电流是多少?
我要确保 IC 没有出现负电压损坏。
数据表指定了最大"进入任何引脚的输入电流"为5mA。 我能否将其用作评级、或者是否有更好的数字?
此致
海科
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Heiko 您好、
我要注意的是、我们之前的一些产品说明书确实提到、如果电流低于5mA、您可以超过电压限制。 该线未包含在 INA238数据表中、 因此如果您低于该电压、则需要自行承担风险。 下面这个主题简要讨论了这一点:
此致、
Mitch