This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:此 OPA192器件的相关输出电阻?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221869/opa192-the-related-output-resistance-of-this-opa192-device

器件型号:OPA192

我希望知道、P 6、P 9、P11中列出了哪个电阻值是此 OPA192器件的输出电阻? 或者、这3个电阻值都不是此器件的输出电阻值、而其输出电阻是通过一些其他方式确定的、而不是这些几页中列出的3个值?

谢谢

Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yenwu、您好!  

    图31中显示了整个频率范围内的输出阻抗、在中波段频率中输出阻抗为375欧姆。 这与第9页和第11页上的375欧姆保持一致。 另外两个规格是器件的短路电流、分别是直流测量。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  Chris Featherstone、在第11页、圈出的输出短路电流显示+/-65mA、我的问题是:如果输出电阻为375欧姆、那么如果 Vs = 5V、输出短路电流应该在5V/375欧姆= 13.3mA 而不是65mA?  

    此外、此第11页的输出短路电流同时显示+/-符号、不确定这+ 65mA 是如何产生的? 因为根据 TI 惯例、这个+65mA 意味着流入该器件输出节点的电流?  

    不确定您是否可以帮助解释上述问题的更多信息?

    谢谢

    Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yenwu、您好!  

    有几个方面需要考虑。 开环输出阻抗图是在不同频率或交流条件下测量的。 直流输出电流是在0Hz 或直流条件下执行的单独测量。 如果我们看一下开环输出阻抗图、它是一条表示由实分量和复杂分量组成的 Zo 的曲线。 我们考虑的实际分量 Ro。 图中的该直流值约为3.1千欧。

    闭环输出阻抗 Rout = Ro // R_load、其中 Ro 是直流开环输出阻抗。 如果我们希望计算整个输出电流的闭环直流输出阻抗 Rout、可以使用 Vout 与 Iout 之间的关系图。 通常、数据表中有两张图、一张是从放大器向负载提供电流、另一张是从负载向放大器提供灌电流。 遗憾的是、OPA192数据表缺少源图、我们正在努力将此图添加到数据表中。

    对于如何将闭环直流输出阻抗 Rout 与直流输出电流相关联的示例、我将使用可用的灌电流图。 请注意、Iout (灌电流)的值在 x 轴上为正值、以便在可用时与拉电流图进行比较。 绿色虚线表示室温。 65mA 时电流急剧下降是短路电流。 当 Vout 达到0V 时、输出电流为65mA。 下面我选择了输出电压为-4V、输出电流为|-23mA|的点。 此时 Rout = 43.47欧姆。

    为了更深入地了解此主题、我们在名为"输入和输出限制"的部分下提供了一系列有关输出级的直流分量的详细信息。  

    https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-op-amps.html

    我希望此信息有助于澄清规格。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Chris、我希望能多问几个问题、如下所示、  

    1.您在示例中计算的47.43欧姆也可以在输出拉电流或不拉电流时用作输出电阻? 时间  

    如您所述、直流开环输出电阻约为3.1K 欧姆、我们能否使用该3.1k 欧姆电阻值来获得直流闭环输出电阻?  我们可以将3.1k 欧姆与闭环直流输出电阻47.43欧姆相关吗?  

    3.在讨论运算放大器组件的输出电阻时,我们通常是指闭环输出电阻? 因为运算放大器通常在闭环应用中运行?  

    4.此375欧姆开环输出阻抗通常有何用途?  

    谢谢

    Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yenwu、您好!  

    电阻 Ro 告诉我们放大器输出级晶体管的固有输出阻抗。 当您关闭环路并添加负载电阻器时、Rout 阻抗是 Ro 和 RLoad 的并联组合。 在理想情况下、Ro 为0欧姆、这意味着放大器可向负载提供无限的输出电流、而所需的输出电压不受影响。 实际上、放大器只能提供如此大的电流、而输出电压与输出电流图可以在此处为我们提供有关放大器可以向负载提供多少电流的信息。 您可以使用与上文相同的方法、在拉电流或灌电流图中计算 Rout。  

    375欧姆是频率下的输出阻抗。 我们最常使用频率下的输出阻抗信息进行稳定性分析。 如果您对在稳定性分析中如何使用输出阻抗感兴趣、我们也提供了有关此主题的系列视频、您可以在此处找到这些视频:

    https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-op-amps.html

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Chris、这帮我解决了问题、