主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D
您好!
我们正在构建一个实验室设置来进行测试、并 将电路板 BOOSTXL-3PhGaNInv 用作如下所示的整流器。
该系统将由三个两级三相转换器组成、这些转换器作为串联的整流器运行。
系统在每个转换器的直流链路上有一个浮点电压并且我们要拆分电容器、因此我们在每个转换器中有一个中点、中间转换器的中点接地。 但是、根据 BOOSTXL-3PHGANINV 的原理图、电源接地和信号接地是连接的。 这给我们带来了一个问题、因为我们不希望连接到微控制器(LAUNCHXL-F28379D)的信号接地具有电压电势。 微控制器和连接的 PC 可能遭到破坏的风险。
是否可以通过断开信号接地与逆变器板上直流母线电源接地的连接来操作系统? 我们已经移除了下面原理图中所示的两个电阻。 打开网带的唯一方法是从电路板上去掉铜引线? 如果我们这样做、电路板会出现任何问题吗? 我们是否可以执行其他任何操作来断开两个接地端?
非常感谢您提前提供的帮助。 如果您有任何问题、请告诉我。
P:我不知道这是否符合正确的论坛,如果你需要更改论坛,请告诉我