This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:LM139AJ/PB 几个电气特性需要

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220314/lm139a-lm139aj-pb-few-electrical-characteristic-needed

器件型号:LM139A
主题中讨论的其他器件:LM139-N

对于 LM139AJ/PB、数据表中未提及电气特性 VOH (MIN)、VOL (MAX)、IOH (MIN)、IOL (MAX)、VIH (MIN)和 VIL (MAX)。 请帮助我们了解所需的特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定 VIL 和 VIH、因为这些参数适用于数字输入、但 LM139-N 没有数字输入。

    由于 LM139-N 具有集电极开路输出、因此未指定 VOH 和 IOH;高输出电压仅由上拉电阻器决定。

    在 LM139-N 数据表的第6.5节中的"饱和电压"中指定了输出特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirthunraju:

    如 Clemens 所述、最大 VOH 完全取决于上拉电阻器和负载。

    IOH 是输出泄漏电流、或者是当输出为高电平时泄漏的电流量。 该限值在30V 时为1uA。

    Vol 和 IOL 在"Saturation Voltage"(饱和电压)行中指定。 此规格在灌电流为4mA 时的最大值为400mV。

    再说一次,正如克莱门斯所说的,我不确定你对 VIH 和 VIL 的要求是什么。 有效输入电压范围为0V 至 Vcc-2V。