请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA392 你(们)好
客户希望设计一个 nA 级漏电流检测电路。 我想具有 FA IO 的 OPA392适用于此情况。 您是否有适用于 NA 电流感应的推荐电路? 高侧或低侧可以正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何使用 如下所示的互阻抗放大器配置,其中 Vout=-Vin*RF (见下文)。
有关更多设计详细信息 、请阅读以下三个系列博客: