主题中讨论的其他器件:、 ALM2403-Q1
嗨、大家好
抱歉、我搜索了一些有关在音频应用之外使用扬声器放大器的文章、但找不到解决方案。
我的应用是驱动电感线圈负载(亥姆霍兹线圈)。
输入信号: 频率扫描1kHz-100kHz 正弦波电压信号
输出信号: 1kHz-100kHz 正弦波、0.1A
负载: 线圈的 L = 133uH、 线圈的直流电阻为0.5欧姆。
我们想要的是流过线圈中的特定已知电流来产生磁场(磁场仅与线圈中的电流有关、例如0.1A、0.2A)、因此我们不关心线圈中的电压。 我的问题是
我的问题是:
Q1稳定问题: 功率放大器能否直接驱动电感线圈(有多种能够产生大电流的放大器、例如 OPA548)? 我知道对于电容性负载、我们需要补偿相位裕度、但对于饱和负载、我很少看到任何材料、我们似乎可以直接连接它?
由于我不熟悉功率运算放大器设计、所以我想直接购买评估板 OPA548EVM。 我可以直接连接信号发生器并将正弦波馈送到此评估板吗? 使用反相/非反相/ Howland 配置?\
问题2 : 因为我希望扫描频率从1kHz-100kHz、0.1A。 例如、在100kHz 时、L 的阻抗是84欧姆、因此0.1A×84欧姆= 8.4V < OPA548的10V 最大值? 只要不超过 OPA 548输出电压范围和压摆率、该怎么办?
此致
格兰特·沃德