大家好、
这是有关如何使用仪表放大器 INA849的问题。
①关于 Ref 端子的连接
当我尝试通过短接 Ref 端子和 GND 端子(-电源端子)来仅输出正电压侧时、输出响应在1MHz 左右发生变化。 是否不可能像这样使用? 当增益为1x 时、输出可以大于输入。
②Frequency 双电源时输出的1 μ s 响应
由于 μ ①运行不正常、我通过使用双电源施加一个基准电压对其进行了测试、但是输出响应也在3MHz 左右发生变化。
如果您有详细推荐的电路、可以给我吗? 非常感谢。
此致、
汤姆