This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:LP8866 TI GUI -启用/命令?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210122/usb2any-lp8866-ti-gui---enable-command

器件型号:USB2ANY

您好!
我叫 David、是一名能够与 USB2ANY 器件协同工作的软件编程器。
我想在我的软件(C#)中实施 TI 的 GUI (LP8866)允许的 Enable/Disable 命令(在 LED 控制页面-顶部)
我的问题是需要进行什么编码(写入寄存器?) 为了控制启用/禁用功能?
谢谢。
大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    您需要为器件的 EN 引脚提供逻辑高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您提出的建议涉及硬件。  我想在软件方面实现它、正如  TI 的 GUI (LP8866-)所示:

    为了启用或禁用该功能、需要写入(命令)什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要实现此 "Enable (启用)"按钮后面的命令:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    USB2ANY 在该命令之后上拉 EN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我看不到命令。 它在哪儿?

    你能把它写下来吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    为什么需要此命令?

    命令与 USB2ANY 和 GUI 相关、我不会检查该命令。

    如果您根据波形检查 EN 引脚、则会在您点击按钮后看到 EN 引脚被拉高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我找到了该命令、它与 GPIO 函数相关

    感谢您的支持

    大卫