This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2191:使用与 OPA2197相同的掩码集和处理?

Guru**** 678360 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2191, OPA2197, OPA2192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216322/opa2191-made-with-the-same-mask-set-and-processing-as-the-opa2197

器件型号:OPA2191
主题中讨论的其他器件: OPA2197OPA2192

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"您能否告诉我 OPA2197和 OPA2191是否采用相同的器件布局/处理方式、而且 OPA2191是否只是为了测试更严格的规格?

简单来说、OPA2191是否使用了与 OPA2197相同的掩码设置和处理?"

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    OPA2197与 OPA2191的芯片布局不同。

    OPA2197 使用与 OPA2192相同的架构、并且由于失调电压规格宽松、因此成本更低。 OPA2192使用 e-trim 来实现低偏移电压(25μV μ V 最大 @25C) 、而 OPA2197拥有100μV μ V 最大的宽松规格

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    这两个运算放大器之间的差异要大得多。 请参阅噪声、带宽、转换率、电源电流、开环输出阻抗等规格的巨大差异 这无法解释为仅具有"更严格的规格"。 不、它们确实不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 是正确的、   TI.com 上的产品比较工具 显示 OPA2191和 OPA2197是非常不同的器件。

    谢谢。

    察赫