This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:峰值检测应用

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA860, OPA861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1215730/opa860-peak-detection-application

器件型号:OPA860
主题中讨论的其他器件: OPA861

您好,

我使用晶体管放大器芯片 OPA860和 OPA861设计了一个峰值保持电路、其中物理设计和仿真设计原理相似。 然而、如果没有内置缓冲器、输入和输出信号将完全对齐、从而形成一个跟随器。


在物理设计中、用 OPA860设计的电路是按照成功的仿真电路原理设计的、输出信号与输入信号仍是构成跟随器功能的、OPA861的实验结果是相同的。 非常感谢!

下面是电路和曲线禁用的缓冲器、其可能只有一个跟随器。

如果启用缓冲器,它是峰值检测电路.

因此问题是、为什么它在禁用缓冲器时是跟随器、而在启用缓冲器时、它可以实现峰值检测电路。

此致

Kailyn