This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551支持

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211754/ths4551-ths4551-support

器件型号:THS4551

大家好

我一直在使用差动运算放大器 THS4551IDGKT。 交换反馈电阻,像正输入反馈电阻连接到正输出和负输入反馈电阻连接到负输出将系统工作.
附加原理图快照。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要将单端信号转换为差分信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    数据表显示了单端到差分转换的许多示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好... 我的怀疑是关于连接... 如果我们将正输入反馈电阻器连接到正输出和负输入反馈电阻器到负输出... 它会影响... 实际上根据连接,它应该像正输入反馈电阻器负输出和负输入反馈电阻器正输出..  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于负反馈放大器、正输出必须到达负输入端、而负输出必须到达正输入端。 反转这些会将输出钳制到电源轨。